结果:找到"位置偏移 TO-252-2 C71139",相关内容336条
- 一个多部件器件,如何自动标识其它部件在图纸中的位置
- 各位好,一个原理图有多个图页,一个器件由多个部件组成,并分布在不同的图页中,我在一个图页中如何标识其它部件的位置?及图纸页码,大概位置。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 多部位,位置 发帖人:dong2023 发帖时间:2023-05-23 09:36:00
- 专业版EDA,器件丝印位置调整问题
- 如上图所示,能不能批量设置的丝印位置到器件的中心?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 丝印位置 发帖人:JIAF 发帖时间:2022-11-30 17:55:00
- 关于pcb打样孔径误差偏大的建议
- 嘉立创pcb打样孔径误差为+0.13/-0.08误差偏大的建议。我是一名电子工程师,经常需要进行pcb打样和pcb量产经常使用嘉立创pcb下pcb订单,也很方便快捷,最近在pcb打样过孔的问题上遇到些麻烦。导致pcb不能使用。我了解到其他一些厂商给定的pcb孔径误差在+-0.05mm,查了下行业标准也在+-0.05mm。希望贵司能提升下着方面的标准。谢谢。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 孔径偏大 误差偏大 发帖人:long2012 发帖时间:2022-06-16 19:27:00
- HC020N03LDTO-25230V20A20N03
- 【惠海半导体30-150V输入中低压N沟道MOS管】340034022N103N104N105N106N108N1010N1012N1014N1015N1017N1018N1020N1025N1030N1035N1040N1015N0620N0630N0635N0640N0650N0660N0620N0325N0330N0335N0340N0350N0360N0315N0420N0450N0425N0430N0435N0440N0430V耐压MOS管40V耐压MOS管60V耐压MOS管100V耐压MOS管主要参数:类型N沟道MOS管耐压30V封装TO-252/SOT23-3
- 所属专栏: 方案应用展 标签: HC020N03LD TO-252 30V 20A 20N03 发帖人:用芯出发3 发帖时间:2021-09-14 17:44:00
- pcb中元件位置
- 打扰一下,如图,我需要把P2的第一脚改动到上面,如果使用旋转,P2的内外朝向就发生了改变,这种情况怎么办?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件位置 发帖人:landrex 发帖时间:2020-08-15 12:57:00
- 角位移传感器的原理和作用
- 角位移传感器的原理 角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。 该原理的角度传感器是光栅的原理,当传感器的旋转,输出高电平和低电平脉冲,没有转动360度输出脉冲数是固定的。该光栅更为紧密,角度分辨率较高,但成本较高,实践是采样同轴双层光栅,排列在一个交错的方式,从而通过脉冲捕捉双边可以实现脉冲的双倍的影响。我们常说,1024线编码器,输出的旋转一周4096个脉冲,基本可以满足精度要求。 传感器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 角位移传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-02 14:06:00
- 【教程】解决版本更新后导入更新全部器件偏移重排的方法
- 立创EDA为了彻底解决导入更新后会有时器件位置发生移动的问题,完善了导入更新的逻辑。在6.3.32之前的版本没有考虑到一些特殊的情况,导致出现了导入更新后全部删旧放新了。6.3.32已经解决。请按照下面的教程处理这个偏移的问题。在6.3.27之前是怎么处理导入更新的?原来是利用位号(编号)进行关联,假如有位号修改了,那就会偏移,为了解决这个问题,我们6.3.27开始采用是器件的内部ID,内部ID第一次创建后就不会改变,稳定性非常好。将完全地,彻底地解决导入更新偏移问题。-从v6.3.27开始,更新PCB将通过器件ID进行相互对应。在首次打开旧文档后,编辑器会根据器件的编号重新分配器件ID(不...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 导入更新 更新PCB 偏移 重排 位置错乱 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-04-03 11:02:00
- PCBLayout
- PCBLayout改板移动按键位置我提供PCB文件,和需要移动的定位文件
- 所属专栏: Layout布线 标签: PCB Layout 改板 移动按键位置 发帖人:YEYEYE 发帖时间:2019-08-07 14:06:00
- 元件位置偏移量
- 我用了4期扩展库的元件C71139(2SD1816L-R-TN3-T),封装是TO-252-2。SMT订单编号是SMT190226621。在AD里做layout的时候,用了嘉立创集成库里的"TO-252-2-180"的封装。在AD里看到的3D效果图蛮好的,但在下单助手里做DFM检查发现它是偏的,并且帮我修正了,见下图。有两个问题。1.嘉立创集成库的"TO-252-2-180"的封装是有问题的?2.DFM检查后修正了偏移。能否把偏移量告诉我,或者把修正后的坐标文件给我?这样我可以在AD里自己修正好这个封装,避免下次出现同样的问题。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 位置偏移 TO-252-2 C71139 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2019-03-02 14:56:00
- PCB中如何将多个器件整体移动到制定坐标
- 现有多个器件在布OK,且连线OK后,需要改变位置,移动到新坐标,怎么将他们移动到指定坐标?目前好像没有找到好的办法,‘组合/解散标志符’按钮只能组合走线,无法组合多个器件。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 定位,移动 发帖人:微风09 发帖时间:2017-08-20 23:22:00
返回